990–5809D-037

背面固定支架安装

危险
当心倾倒
必须安装所有背面和正面固定支架。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
钻孔时请妥善覆盖 UPS 系统,防止灰尘或其他导电颗粒进入系统。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  1. 将 I/O 机柜和电源柜的背面固定支架放到最终安装位置。
  2. 用随附的螺钉和螺栓将背面固定支架连接在一起。
  3. 标出打孔位置。
  4. 按照国家和地方法规要求钻出固定孔。
  5. 将背面固定支架固定到地面。螺栓须另购。
  6. 使用水平仪确保支架处于水平位置。必要时使用随附的调平垫片。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.