990–5809D-037

电池组中两个标准电池柜之间的信号线连接

注: 此步骤适用于所有包含两个标准电池柜的电池组。
  1. 移除标准电池柜 A 中 J3802 引脚 3 和 4 之间的跳线。
  2. 连接标准电池柜 A 和 B 之间的信号线。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.