990–5809D-037

外部同步连接

信号线的额定耐压值必须至少为 600 V。

  1. 打开柜门,确保线缆不要过紧。
  2. 将外部同步线缆通过 I/O 机柜的顶部或底部向 0P6549 上敷设(如 顶部线缆接入系统的 I/O 机柜信号线安装准备底部线缆接入系统的 I/O 机柜信号线安装准备 中所示)。
  3. 连接 3 条相线:
    注: 来自同步源的各相位必须使用最大为 0.5 A 的保险丝进行保护。
    1. 将 L1 连接至 0P6549 上的 J5611。
    2. 将 L2 连接至 0P6549 上的 J5612。
    3. 将 L3 连接至 0P6549 上的 J5613。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.