990–5809D-037

配置概述

系统中的断路器

UIB 设备输入断路器
SSIB 静态开关输入断路器
BB 电池断路器
MBB 维护旁路断路器
UOB 设备输出断路器
BF2 反向馈电保护开关

含 1000 kW I/O 机柜的 UPS 系统(单市电系统)概述

图中显示的是 750 kW 的 UPS 系统。此原则同样适用于其他含 1000 kW I/O 机柜的 UPS 系统。

Galaxy VX 750 kW UPS

含 1000 kW I/O 机柜的 UPS 系统(双市电系统)概述

图中显示的是 750 kW 的 UPS 系统。此原则同样适用于其他含 1000 kW I/O 机柜的 UPS 系统。

Galaxy VX 750 kW UPS

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.