990–5809D-037

含 1000 kW I/O 机柜的 UPS 系统的间距

注: 这些间距仅适用于空气流通和维修通道。有关所在地区的其他要求,请遵守当地安全规范和标准。
注: UPS 系统可以靠墙放置,无需留出后侧或两侧通道。

I/O 机柜和五台电源柜的正面视图

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.