990–5809D-037

电源线连接

  1. 将设备接地导线/PE 连接至 PE 铜排。

    I/O 机柜电源连接区域的顶部视图

  2. 将电池线缆分别连接至电池正负极接线端子。
  3. 连接输出线缆。
  4. 连接输入线缆。
  5. 仅适用于双市电系统:连接旁路线缆。
  6. 仅适用于 TNC 系统:
    1. 打开右侧的窄柜门。

      I/O 机柜正面视图

    2. 安装跳线铜排 880–5518,以连接 PE 铜排与零线铜排。

      I/O 机柜正面视图

  7. 仅适用于 IT 系统:在 E 接线端和输出接地端子之间连接外部阻抗。
    注: IT 系统中必须安装接地故障检测电路。

    I/O 机柜正面视图

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.