990–5809D-037

机柜的摆放

危险
小心触电、爆炸或电弧
请勿踩踏机柜顶部。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注: 对于以下部分步骤,图示中仅显示了电源柜。本步骤适用于所有机柜。
  1. 将安装套件 0M-99582 中的互联盖板安装到最右边电源柜的右侧(正面视图)并用 M6 螺母固定。

    电源柜正面视图

  2. 拆下 I/O 机柜右侧的(正面视图)侧面盖板并将其安装至最右边电源柜的右侧。
  3. 在所有电源柜上按以下步骤操作:
    1. 拆下电源柜风扇门上的 12 颗螺钉并打开风扇门。
    2. 断开风扇门与电源柜之间的线缆连接。
    3. 提起并拆下风扇门。
    4. 断开中部两个功率模块上的线缆连接。
    5. 松开螺钉并拉出中部的功率模块。小心操作,避免损坏线缆。
      注意
      小心设备损坏
      妥善覆盖从电源柜中取出的功率模块,以免灰尘进入。
      不遵循上述说明可能导致设备损坏。
    6. 松开螺钉,拆下功率模块下面的盖板。

      电源柜顶部正面视图

  4. 暂时装上所有电源柜的风扇门并用两颗螺钉固定。
    注意
    小心设备损坏
    必须安装风扇门以避免在推入电源柜时损坏信号线。
    不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  5. 将 I/O 机柜和电源柜逐个向里推,直到顶住背面固定支架为止;机柜会与固定支架上的锥形突出部分连接。
  6. 拧紧机柜正面的螺栓,将机柜与背面固定支架固定到位。扭矩为 50 Nm (36.87 lb-ft)。
  7. 拆下电源柜的风扇门。
  8. 调低所有机柜的两个前支脚直到其接触到地面 - 使用气泡水平仪以确保机柜处于水平位置。如有需要,使用随附的调平垫片。
  9. 在各机柜顶部安装顶部并柜支架并用随附的螺钉固定。

    I/O 机柜和两个电源柜

  10. 将安装套件中的 M6 螺钉(从右向左)固定到电源柜与电源柜之间的五个标记位置以及电源柜与 I/O 机柜之间的四个标记位置,从而将所有机柜连接到一起。

    电源柜与电源柜之间

    电源柜与 I/O 机柜之间

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.