990–5809D-037

I/O 机柜和电源柜之间的信号线连接

  1. 打开窄柜门。

    I/O 机柜和最左边电源柜的正面视图

  2. 移除 I/O 机柜中所示的盖板。
  3. 移除电源柜中所示的三块盖板。
  4. 在电源柜中敷设并连接随附的两条系统电源线 0W11379。

    I/O 机柜和最左边电源柜的正面视图

    1. 将信号线 0W11379 从最左边电源柜中的 X0002 处连接到 I/O 机柜的 X0001 处。
    2. 将信号线 0W11379 从第二个电源柜中的 X0002 处连接到最左边电源柜的 X0001 处。
  5. 打开 I/O 机柜中的宽柜门。
  6. 拆下线槽前面的盖板。

    I/O 机柜正面视图

  7. 拆下通信板前面的盖板。
  8. 连接各电源柜之间的信号线:
    注: 最小极限弯曲半径为 50 mm。

    I/O 机柜和两个电源柜的正面视图

    1. 将 0W11378 连接到电源柜 1 中的 640–6515 J1005。
    2. 将 0W11384 连接到电源柜 2 中的 640–6515 J1005。
    3. 将 0W11385 连接到电源柜 3(若有)中的 640–6515 J1005。
    4. 将 0W12213 连接到电源柜 4(若有)中的 640–6515 J1005。
    5. 将 0W98928 连接到电源柜 5(若有)中的 640–6515 J1005。
  9. 将信号线敷设到 I/O 机柜中(如图所示)。
  10. 移除并处理接线端子下面的塑料板。

    I/O 机柜正面视图

  11. 如图所示敷设信号线并用随附的线缆扎带固定好。
  12. 打开柜门,确保线缆不会过紧,然后将信号线连接到 I/O 机柜中,并用随附的线缆扎带固定好:
    注: 最小极限弯曲半径为 50 mm。
    1. 将 0W11378 连接至 640–6502 J1100。
    2. 将 0W11384 连接至 640–6502 J1101。
    3. 将 0W11385 连接至 640–6502 J1102。
    4. 将 0W12213 连接至 640–6502 J1103。
    5. 将 0W98928 连接至 640–6502 J1104。
  13. 重新装回通信板前面的盖板。

    I/O 机柜正面视图

  14. 重新装回线槽前面的盖板。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.