990–5809D-037

外部通信

支持以下接口:

  1. 两个用于网络管理卡(可选)的 SmartSlot 插槽(AP9630、AP9631、AP9635CH)。

    注: 若将输入干接点 AP9810 与 AP9631 或 AP9635CH 连接,则连接设备的缆线总长度不得超出 30m (98 ft)。使用盖板作为屏蔽。
  2. Modbus 和 Modbus DIP 开关设置。

  3. 网络/以太网。

I/O 机柜正面视图

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.