990-5809D-017

Collegamento dei cavi di segnale tra i due armadi delle batterie classiche in un unico parco batterie

NOTA: la procedura è la stessa per tutti i parchi batterie con due armadi delle batterie classiche.
  1. Rimuovere il ponticello tra i perni J3802 3 e 4 dall'armadio delle batterie classiche A.
  2. Collegare i cavi di segnale tra l'armadio delle batterie classiche A e quello B.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?