Как снять шкаф ввода-вывода с поддона
| УВЕДОМЛЕНИЕ |
|---|
|
ОПАСНОСТЬ
повреждения
оборудования
Убедитесь,
что пол ровный
и может выдерживать
вес домкрата
при перемещении
шкафа.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
|
| УВЕДОМЛЕНИЕ |
|---|
|
ОПАСНОСТЬ
повреждения
оборудования
Избегайте
повреждения
шкафов при установке
домкрата.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
|
- Воспользуйтесь комплектом установки 0M-816661, поставляемым со шкафом ввода-вывода.
- Поднимите и снимите передний кронштейн для крепления. Сохраните его для последующего использования.
- Ослабьте болты и снимите задний кронштейн для крепления. Сохраните его для последующего использования.
- Разместите защитную панель для пола под поддоном с тыльной стороны шкафа.
- Вставьте
домкрат из комплекта
установки в
отверстие в
транспортном
кронштейне
в задней части
шкафа.
ОсторожноОПАСНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯНе вставляйте домкрат в передний и задний транспортные кронштейны одновременно.Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования. - Ослабьте винты и снимите два указанных кронштейна.
- Ослабьте винты на заднем транспортном кронштейне и в центральной части поддона. Сохраните две центральных части поддона до шага 11.
- При помощи
шуруповерта
и предоставленного
шестиугольного
гнезда активируйте
домкрат, установите
его в нужное
положение в
кронштейне,
так, чтобы обеспечить
необходимый
контакт с защитной
пластиной для
пола.Примечание: Уменьшите крутящий момент дрели до минимума для предотвращения отдачи.
- Воспользуйтесь домкратом, чтобы поднять поддон в верхнее положение.
- Извлеките заднюю и центральную части поддона.
- Разместите две центральных части поддона, удаленных в шаге 7, под транспортировочным кронштейном.
- Воспользуйтесь шуруповертом, чтобы опустить шкаф на опоры.
- Переместите защитную панель для пола и домкрат на себя.
- Ослабьте и удалите болты с переднего транспортного кронштейна.
- При помощи шуруповерта и предоставленного шестиугольного гнезда активируйте домкрат, установите его в нужное положение в кронштейне и поднимите поддон в верхнее положение.
- Удалите части переднего поддона.
- Воспользуйтесь домкратом, чтобы опустить шкаф на пол, пока колеса не коснутся пола. Удалите домкрат и защитную пластину для пола.
- Откатите шкаф и удалите оставшиеся части поддона.
- Удалите указанные
кронштейны
с передней и
задней сторон
шкафа ввода-вывода
Шкаф теперь можно перемещать на встроенных колесах на место установки.