990-5809D-017

Pesi e dimensioni per UPS con armadio I/O da 1000 kW

Codice componente

Componenti

Peso (kg)

Altezza (mm)

Larghezza (mm)

Profondità (mm)

GVX300K300HS
GVX500K500HS
GVX500K750HS
GVX500K1000HS
In totale
– Armadi della sezione di potenza
– Armadio I/O
1880 (4145)
2x540 (2x1190)
800 (1764)

1970 (77,6)

2700 (106)
2X600 (2x23,6)
1500 (59,1)

900 (35,4)

GVX750K500HS
GVX625K625HS
GVX750K750HS
GVX625K1000HS
GVX750K1000HS
In totale
– Armadi della sezione di potenza
– Armadio I/O

2420 (5335)
3x540 (3x1190)
800 (1764)

1970 (77,6)

3300 (130,0)
3X600 (3x23,6)
1500 (59,1)

900 (35,4)

GVX1000K625HS
GVX1000K750HS
GVX1000K1000HS
In totale
– Armadi della sezione di potenza
– Armadio I/O

2960 (6526)
4x540 (4x1190)
800 (1764)

1970 (77,6)

3900 (153,5)
4x600 (4x23,6)
1500 (59,1)

900 (35,4)

GVX1250K1000HS In totale
– Armadi della sezione di potenza
– Armadio I/O
3500 (7716)
5x540 (5x1190)
800 (1764)

1970 (77,6)

4500 (177,2)
5x600 (5x23,6)
1500 (59,1)

900 (35,4)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?