990-5809D-017

Collegamento dei cavi di alimentazione

  1. Collegare il conduttore di messa a terra/PE dell'apparecchiatura alla sbarra PE.

    Vista dall'alto dell'area di collegamento dell'alimentazione dell'armadio I/O

  2. Collegare i cavi delle batterie ai connettori + e - della batteria.
  3. Collegare i cavi di uscita.
  4. Collegare i cavi di ingresso.
  5. Valido solo per i sistemi con doppia rete di alimentazione: collegare i cavi di bypass
  6. Applicabile solo ai sistemi TNC:
    1. Aprire lo sportello sul lato destro.

      Vista anteriore dell'armadio I/O

    2. Installare la sbarra ponticello 880–5518 per creare un collegamento tra la sbarra PE e la sbarra del neutro.

      Vista anteriore dell'armadio I/O

  7. Applicabile solo ai sistemi IT: Collegare un'impedenza esterna tra il connettore "E" e il connettore di messa a terra di uscita.
    NOTA: per i sistemi IT, l'impianto deve includere un controllore d'isolamento per il rilevamento del guasto a terra.

    Vista anteriore dell'armadio I/O

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?