990-5809D-017

Collegamento della sincronizzazione esterna

I cavi di segnale devono presentare una tensione nominale minima di 600 V.

  1. Aprire lo sportello e assicurarsi che i cavi non siano eccessivamente tirati.
  2. Far passare i cavi di sincronizzazione esterna dall'alto o dal basso dell'armadio I/O a 0P6549 come mostrato in Preparazione dell'armadio I/O per il collegamento dei cavi di segnale in sistemi con ingresso dei cavi dall'alto e Preparazione dell'armadio I/O per il collegamento dei cavi di segnale in sistemi con ingresso dei cavi dal basso.
  3. Collegare le tre fasi:
    NOTA: proteggere le fasi dell'origine della sincronizzazione mediante un fusibile da massimo 0,5 A.
    1. Collegare L1 a J5611 in 0P6549.
    2. Collegare L2 a J5612 in 0P6549.
    3. Collegare L3 a J5613 in 0P6549.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?