990-5809D-017

Collegamento dei cavi di segnale tra l'armadio I/O e gli armadi della sezione di potenza

  1. Aprire lo sportello.

    Vista anteriore dell'armadio I/O e dell'armadio della sezione di potenza più a sinistra

  2. Rimuovere la piastra indicata dall'armadio I/O.
  3. Rimuovere le tre piastre indicate dagli armadi delle sezioni di potenza.
  4. Far passare e collegare i due cavi di fornitura dell'alimentazione dell'impianto 0W11379 in dotazione con gli armadi delle sezioni di potenza.

    Vista anteriore dell'armadio I/O e dell'armadio della sezione di potenza più a sinistra

    1. Collegare il cavo di segnale 0W11379 da X0002 nell'armadio della sezione di potenza più a sinistra fino a X0001 nell'armadio I/O.
    2. Collegare il cavo di segnale 0W11379 da X0002 nel secondo armadio della sezione di potenza fino a X0001 nell'armadio della sezione di potenza più a sinistra.
  5. Aprire lo sportello più largo dell'armadio I/O.
  6. Rimuovere la piastra anteriore del canale cavo.

    Vista anteriore dell'armadio I/O

  7. Rimuovere la piastra anteriore della scheda di comunicazione.
  8. Collegamento dei cavi di segnale in fibra ottica negli armadi delle sezioni di potenza:
    NOTA: Il raggio di curvatura minimo è di 50 mm.

    Vista anteriore dell'armadio I/O e di due armadi della sezione di potenza

    1. Collegare 0W11378 a 640–6515 J1005 nell'armadio della sezione di potenza 1.
    2. Collegare 0W11384 a 640–6515 J1005 nell'armadio della sezione di potenza 2.
    3. Collegare 0W11385 a 640–6515 J1005 nell'armadio della sezione di potenza 3.
    4. Collegare 0W12213 a 640–6515 J1005 nell'armadio della sezione di potenza 4.
    5. Collegare 0W98928 a 640–6515 J1005 nell'armadio della sezione di potenza 5.
  9. Far passare i cavi di segnale nell'armadio I/O come mostrato nell'immagine.
  10. Rimuovere e smaltire la piastra di plastica sotto i morsetti.

    Vista anteriore dell'armadio I/O

  11. Far passare i cavi di segnale come mostrato nell'immagine e fissarli con le fascette per cavi in dotazione.
  12. Aprire lo sportello e assicurarsi che i cavi non siano eccessivamente tirati, collegare i cavi di segnale dell'armadio I/O e fissarli con le fascette per cavi in dotazione:
    NOTA: Il raggio di curvatura minimo è di 50 mm.
    1. Collegare 0W11378 a 640–6502 J1100.
    2. Collegare 0W11384 a 640–6502 J1101.
    3. Collegare 0W11385 a 640–6502 J1102.
    4. Collegare 0W12213 a 640–6502 J1103.
    5. Collegare 0W98928 a 640–6502 J1104.
  13. Reinstallare la piastra anteriore della scheda di comunicazione.

    Vista anteriore dell'armadio I/O

  14. Reinstallare la piastra anteriore del canale cavo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?