990-5809D-017

Posizionamento degli armadi

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Non camminare sul lato superiore degli armadi.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: Per alcuni dei seguenti passaggi viene mostrato solo l'armadio della sezione di potenza. La procedura è la stessa per tutti gli armadi.
  1. Installare la copertura di interconnessione in dotazione con il kit di montaggio 0M-99582 sul lato destro (vista anteriore) dell'armadio della sezione di potenza più a destra e fissarla con i dadi M6.

    Vista anteriore dell'armadio della sezione di potenza

  2. Rimuovere il pannello laterale destro (vista anteriore) dell'armadio I/O e installarlo sul lato destro dell'armadio della sezione di potenza più a destra.
  3. Eseguire la seguente procedura per tutti gli armadi della sezione di potenza:
    1. Rimuovere le 12 viti e aprire lo sportello delle ventole dell'armadio della sezione di potenza.
    2. Scollegare il cavo tra lo sportello delle ventole e l'armadio della sezione di potenza.
    3. Sollevare lo sportello delle ventole e rimuoverlo.
    4. Scollegare i due cavi da ciascuno dei due moduli di potenza centrali.
    5. Allentare le viti ed estrarre i moduli di potenza centrali. Prestare attenzione a non danneggiare i cavi.
      AVVISO
      pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
      Coprire i moduli di potenza dopo averli rimossi dall'armadio della sezione di potenza per evitare di esporli alla polvere.
      Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
    6. Allentare le viti e rimuovere la piastra sotto ai moduli di potenza.

      Vista anteriore dall'alto dell'armadio della sezione di potenza

  4. Rimontare temporaneamente gli sportelli delle ventole su tutti gli armadi della sezione di potenza e serrare con due viti.
    AVVISO
    pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
    Installare gli sportelli delle ventole per evitare di danneggiare i cavi di segnale al momento del posizionamento degli armadi della sezione di potenza.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  5. Spingere in posizione l'armadio I/O e gli armadi delle sezioni di potenza uno ad uno contro le staffe di ancoraggio posteriore; gli armadi si fisseranno sulla superficie conica delle staffe.
  6. Fissare gli armadi alle staffe di ancoraggio posteriore serrando i due bulloni nella parte anteriore dell'armadio. Serrare a una coppia di 50 Nm (36,87 lb-ft).
  7. Rimuovere gli sportelli delle ventole dell'armadio della sezione di potenza.
  8. Abbassare i due piedini anteriori di tutti gli armadi finché non sono in contatto con il pavimento. Per garantire la messa in piano degli armadi, utilizzare una livella a bolla. Se necessario, utilizzare i tasselli di livellamento forniti in dotazione.
  9. Installare la staffa di collegamento superiore nella parte superiore degli armadi e fissarla con le viti fornite.

    Armadio I/O e due armadi della sezione di potenza

  10. Montare le viti M6 in dotazione con il kit di montaggio da destra a sinistra nelle cinque posizioni contrassegnate che si trovano tra l'armadio della sezione di potenza e l'armadio I/O per fissare gli armadi tra loro.

    Vista dall'armadio della sezione di potenza all'armadio della sezione di potenza

    Vista dall'armadio della sezione di potenza all'armadio I/O

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?