990-5809D-017

Panoramica delle configurazioni

Interruttori nel sistema

UIB Interruttore di ingresso unità
SSIB Interruttore ingresso commutatore statico
BB Interruttore delle batterie
MBB Sezionatore bypass di manutenzione
UOB Interruttore di uscita unità
BF2 Interruttore protezione alimentazione di ritorno

Panoramica di UPS con armadio I/O da 1000 kW – Sistemi a singola rete di alimentazione

L'immagine mostra un UPS da 750 kW. Il principio è lo stesso per altri UPS con armadi I/O da 1000 kW.

UPS Galaxy VX da 750 kW

Panoramica di UPS con armadio I/O da 1000 kW – Sistemi a doppia rete di alimentazione

L'immagine mostra un UPS da 750 kW. Il principio è lo stesso per altri UPS con armadi I/O da 1000 kW.

UPS Galaxy VX da 750 kW

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?