990-5809D-028

Процедура установки

  1. Как снять шкаф ввода-вывода с поддона.
  2. Как снять силовой шкаф с поддона.
  3. Установка задних кронштейнов для крепления.
  4. Размещение шкафов.
  5. Установка шин между шкафом ввода-вывода и силовым шкафом.
  6. Установка шин между силовыми шкафами.
  7. Подготовьте шкаф ввода-вывода для прокладки кабелей питания. Следуйте одной из процедур:
  8. Только в системах с одиночным вводом питания: Установка комплекта для электросети или энергосистемы общего пользования с одним вводом
  9. Подключение силовых кабелей питания.
  10. Установка переднего кронштейна для крепления.
  11. Подготовка к прокладке сигнальных кабелей Следуйте одной из процедур:
  12. Соединение сигнальными кабелями шкафа ввода-вывода и силовых шкафов.
  13. Соединение сигнальными кабелями шкафа ввода-вывода и распределительного устройства.
  14. Подключение сигнальных кабелей для батарейных решений.
  15. Подключение аварийного выключателя питания (EPO).
  16. Дополнительно: Подключение внешней синхронизации.
  17. Дополнительно: Подключение оборудования к входным контактам и выходным реле.
  18. Дополнительно: Подключите кабели PBUS между параллельными ИБП.
  19. Дополнительно: Подключение кабелей Modbus.
  20. Окончательная механическая сборка.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?