990-5452N-017

Configurazione della modalità alta efficienza

NOTA: Per rendere disponibile questa selezione, Schneider Electric deve attivare la modalità ECO durante la configurazione del sistema.

L'UPS ritorna in modalità ad alta efficienza dopo 10 secondi in condizioni operative normali. Se una rete instabile forza l'UPS a uscire dalla modalità ad alta efficienza da una a dieci volte (questa impostazione deve essere configurata da Schneider Electric) entro 24 ore, l'UPS disabiliterà la modalità ad alta efficienza. Verrà generato un allarme informativo e verrà visualizzato sullo schermo il messaggio Disattivato dal sistema nella schermata Configurazione > UPS > Modalità alta efficienza. L'alta efficienza deve essere riattivata manualmente.

  1. Nella schermata principale del display, selezionare Configurazione > UPS > Modalità alta efficienza e configurare le seguenti impostazioni:
    1. Seleziona Modalità alta efficienza: Scegliere tra Disattiva, Modalità ECO, eConversion e Compensatore di armoniche eConversion.
  2. Toccare > e configurare le impostazioni di pianificazione:
    1. Pianificazione: Selezionare quando il sistema deve entrare nella modalità eConversion o ECO selezionata. Scegliere tra Sempre, Programma e Mai.
    2. Elenco pianificazioni attive: Se si è scelto Programma al passaggio precedente, selezionare Attiva e impostare l'ora e la data in cui il sistema deve entrare nella modalità eConversion o ECO selezionata.
  3. Toccare OK per confermare le impostazioni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.