990-5452N-018

高効率モードの設定

注記: このオプションを利用するには、サービス設定中にSchneider ElectricによりECOモードが有効にされている必要があります。

通常の運転条件の場合、UPSは10秒後に高効率モードに戻ります。主電源の状態が不安定であることが原因で、24時間以内に2~10回以上UPSの高効率モードが終了する場合は(この設定は、Schneider Electric側で行う必要があります)、高効率モードが無効になります。その場合、情報アラームが生成され、Configuration(設定) > UPS > High Efficiency Mode(高効率モード)の画面にDisabled by system(システムよって無効化)が表示されます。高効率モードが無効になった場合は、手動でもう一度有効にする必要があります。

  1. ディスプレイのホーム画面で、Configuration(設定) > UPS > High Efficiency Mode(高効率モード)を選択します。
    1. High Efficiency Mode(高効率モード)を選択Disable(無効化)ECO Mode(ECOモード)eConversion(ECOnversion)eConversion Harmonics Compensator(ECOnversion高調波補償)のいずれかを選択します。
  2. >をタップして、スケジュール項目を設定します。
    1. Schedule(スケジュール):システムがECOnversionモードまたはECOモードに切り替わる日時を選択します。Always(常に)Programmed(プログラム)Never(なし)のいずれかを選択します。
    2. Active Schedules List(アクティブなスケジュールリスト):上記でProgrammed(プログラム)を選択した場合、Enable(有効化)を選択して、システムがECOnversionモードかECOモードになる日付と時刻を設定します。
  3. OKをタップして設定を確定します。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.