990-5452M-025

Konfiguracja trybu wysokiej sprawności

UWAGA: Aby udostępnić tę funkcję, tryb EKO musi zostać włączony przez firmę Schneider Electric podczas przeprowadzania konfiguracji serwisowej.

Zasilacz UPS wraca to trybu wysokiej sprawności po 10 sekundach w zwykłych warunkach eksploatacyjnych. Jeśli niestabilne zasilanie zmusi zasilacz UPS do wyjścia z trybu wysokiej sprawności więcej niż jeden do dziesięciu razy (to ustawienie konfiguruje firma Schneider Electric) w ciągu 24 godzin, zasilacz UPS wyłączy tryb wysokiej sprawności. Utworzony zostanie alarm informacyjny a komunikat Wyłączony systemowo pojawi się na ekranie Konfiguracja > Zasilacz UPS > Tryb wysokiej sprawności. Tryb wysokiej sprawności należy następnie ponownie uruchomić ręcznie.

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Konfiguracja > Zasilacz UPS > Tryb wysokiej sprawności i skonfiguruj następujące opcje:
    1. Wybierz tryb wysokiej sprawności: Wybierz jedną z opcji: Wyłącz, Tryb EKO, eConversion lub Kompensator harmoniczny eConversion.
  2. Naciśnij opcję > i skonfiguruj ustawienia harmonogramu:
    1. Harmonogram: Wybierz, kiedy system ma przejść w wybrany tryb eConversion lub EKO. Wybierz pomiędzy Zawsze, Zaprogramowany a Nigdy.
    2. Lista aktywnych harmonogramów: Jeżeli powyżej wybierzesz Zaprogramowany, wybierz Włącz i ustaw czas oraz datę, kiedy system powinien przejść w wybrany tryb eConversion lub EKO.
  3. Dotknij przycisk OK, aby zatwierdzić ustawienia.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.