Configurar el modo de alta eficiencia
El SAI vuelve al modo de alta eficiencia después de 10 segundos en condiciones de funcionamiento normal. Si una red inestable obliga al SAI a salir del modo de alta eficiencia más de una vez y hasta diez veces (Schneider Electric debe configurar este ajuste) en un intervalo de 24 horas, el SAI deshabilitará el modo de alta eficiencia. Se generará una alarma de información y Deshabilitado por el sistema se mostrará en la pantalla . El modo de alta eficiencia debe volverse a activar manualmente.
- En la pantalla de inicio, seleccione y configure las
opciones siguientes:
- Seleccionar modo de alta eficiencia: Elija entre Deshabilitar, Modo ECO, ECOnversion y Compensador de armónicos ECOnversion.
- Pulse > y configure las opciones
de programación:
- Programación: Seleccione cuándo debe pasar el sistema al modo eConversion o ECO seleccionado. Elija entre Siempre, Programado y Nunca.
- Lista de programas activos: Si ha elegido Programado en la opción anterior, seleccione Habilitar y defina la hora y la fecha en que el sistema debe entrar en el modo eConversion o ECO seleccionado.
- Pulse Acep para confirmar la configuración.