990-5452L-012

Définir l'identification de l'ASI

NOTE: Les paramètres Nom défini par l’utilisateur et Emplacement défini par l’utilisateur doivent être configurés via l'interface de gestion du réseau. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Accéder à l'interface de gestion réseau.
  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Configuration > ASI > Identification.
  2. Effectuez une sélection pour que l'ASI soit identifiée via Nom du modèle, Nom défini par l’utilisateur ou Emplacement défini par l’utilisateur.
  3. Appuyez sur la flèche de droite pour accéder à l'écran de configuration suivant.
  4. Appuyez sur la zone de texte et saisissez un nom pour les disjoncteurs individuels ou conservez les paramètres par défaut. L'alias est limité à quatre caractères.
  5. Appuyez sur OK pour confirmer vos paramètres.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.