990-5452N-006

Configurar la Identificación del SAI

NOTA: Las opciones Nombre definido por el usuario y Ubicación definida por el usuario deben configurarse mediante la interfaz de administración de red. Para obtener más información, consulte Acceder a la configuración de la interfaz de administración de red.
  1. En la pantalla de inicio, seleccione Configuración > SAI > Identificación.
  2. Elija si desea que el SAI se identifique por el nombre de modelo, el nombre definido por el usuario o la ubicación definida por el usuario.
  3. Pulse la flecha a la derecha para ir a la siguiente pantalla de configuración.
  4. Pulse el cuadro de texto y asigne un nombre a cada dispositivo de desconexión, o mantenga la configuración predeterminada. El alias permite un máximo de cuatro caracteres.
  5. Pulse Acep para confirmar la configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?