990-5452M-025

Ustaw identyfikację UPS

UWAGA: Zdefiniowana nazwa użytkownika i Zdefiniowana lokalizacja użytkownika muszą być skonfigurowane poprzez sieciowy interfejs zarządzania. Więcej informacji można znaleźć w Uzyskiwanie dostępu do skonfigurowanego interfejsu zarządzania sieciowego.
  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcje Konfiguracja > UPS > Identyfikacja.
  2. Wybierz identyfikację zasilacza UPS poprzez opcję Nazwa modelu, Zdefiniowana nazwa użytkownika lub Zdefiniowana lokalizacja użytkownika.
  3. Wciśnij strzałkę po prawej stronie, aby przejść do następnego ekranu konfiguracji.
  4. Wciśnij pole tekstowe i wpisz nazwę poszczególnych wyłączników lub zachowaj ustawienia domyślne. Alias może mieć najwyżej cztery znaki.
  5. Wciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić ustawienia.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.