990-5452N-018

UPSの識別情報の設定

注記: User Defined Name(ユーザー定義名)User Defined Location(ユーザー定義場所)は、ネットワーク管理インターフェイスを使用して設定する必要があります。詳細については、設定したネットワーク管理インターフェイスへのアクセスを参照してください。
  1. ディスプレイのホーム画面で、Configuration(設定) > UPS > Identification(識別情報)を選択します。
  2. UPSの識別情報として、Model Name(モデル名)User Defined Name(ユーザー定義名)User Defined Location(ユーザー定義場所)のいずれかを選択します。
  3. 右側の矢印キーをタップして、次の設定画面に移動します。
  4. テキストボックスをタップし、各遮断装置の名前を入力するか、デフォルト設定をそのまま使用します。エイリアスは、4文字以内で入力する必要があります。
  5. OKをタップして設定を確定します。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.