990-5452N-017

Avvio del sistema in parallelo dal funzionamento in bypass di manutenzione

Questa procedura consente di avviare un sistema in parallelo dal funzionamento in bypass di manutenzione con il carico alimentato tramite MBB e tutti gli altri dispositivi di disconnessione aperti.

NOTA: Un dispositivo di disconnessione può essere azionato esclusivamente quando il LED corrispondente è verde.
  1. Chiudere UIB.
    In questo modo si accende l’interfaccia del display dopo circa 30 secondi.
  2. Nella schermata principale del display, selezionare Controllo > Avvio guidato. Selezionare Avvio da bypass di manutenzione e seguire le istruzioni visualizzate.
    NOTA: La seguente procedura di avvio è generica. Attenersi sempre alle istruzioni dell’Avvio guidato specifiche per il proprio sistema.
  3. Chiudere SSIB.
  4. Chiudere l’interruttore di protezione del backfeed (BF2) (se presente), se è aperto.
  5. Chiudere i dispositivi di disconnessione delle batterie nella propria soluzione specifica.
  6. Avviare il trasferimento in bypass statico toccando il pulsante Trasferisci carico a bypass statico sull’interfaccia del display.

    Nei sistemi con chiave Kirk, la chiave viene rilasciata dall’unità di sblocco con solenoide.

    Se il sistema UPS non trasferisce a un bypass statico, accedere a Stato > Allarmi attivi per controllare se ci sono allarmi attivi che impediscono il trasferimento.

  7. Chiudere UOB.
  8. Ripetere i passaggi da 1 a 7 per le rimanenti unità UPS nel sistema in parallelo prima di continuare.
  9. Nei sistemi con chiave Kirk, inserire la chiave dall’unità di sblocco con solenoide nella serratura su SIB e girarla per sbloccare.
  10. Chiudere SIB.
  11. Aprire MBB.
    Il sistema passa automaticamente al funzionamento normale.
  12. Nei sistemi con chiave Kirk, girare la chiave nella serratura di MBB per bloccarla aperta.
    La chiave viene rilasciata.
  13. Nei sistemi con chiave Kirk, inserire la chiave nell’unità di sblocco con solenoide e ruotare per arrestarla.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.