990-5452N-018

並列システムの保守バイパス運転からのスタートアップ

保守バイパス運転モードの並列システムを起動するには、以下の手順を実行します。この手順は、MBBによって負荷が給電されていて、すべての遮断装置が開いている状態で実行してください。

注記: 遮断装置は、対応する遮断装置LEDが緑色に点灯しているときにのみ操作してください。
  1. UIBを閉じます。
    これにより、約30秒後にディスプレイインターフェイスに電源が投入されます。
  2. ディスプレイのホーム画面からControl(コントロール) > Startup Wizard(スタートアップウィザード)を選択します。Startup from Maintenance Bypass(保守バイパス運転からのスタートアップ)を選択して、画面に表示される手順に従います。
    注記: 一般的なスタートアップ手順を以下に示します。お使いのシステムに該当するStartup Wizard(スタートアップウィザード)の手順に必ず従ってください。
  3. SSIBを閉じます。
  4. バックフィード保護スイッチ(BF2)(存在する場合)が開いている場合は閉じます。
  5. 該当するバッテリーのバッテリー遮断装置を閉じます。
  6. ディスプレイインターフェイスのTransfer Load to static bypass(負荷をスタティックバイパス運転に切り替え)ボタンをタップし、スタティックバイパス運転への切り替えを開始します。

    Kirk社製ロックを使用したシステムでは、ソレノイドキー解除ユニットでキーを解放します。

    UPSシステムがスタティックバイパス運転に切り替わらない場合、Status(ステータス) > Active Alarms(アクティブアラーム)に移動し、UPSシステムがスタティックバイパス運転に切り替わるのを妨げているアクティブアラームがないか確認してください。

  7. UOBを閉じます。
  8. 並列システム内の残りのUPSに対して手順1~7を実行してから、続行します。
  9. Kirk社製ロックを使用したシステムでは、ソレノイドキー解除ユニットから取り出したキーをSIBのロックに挿入し、ロック解除する方向に回します。
  10. SIBを閉じます。
  11. MBB開きます。
    システムが自動で通常運転に切り替わります。
  12. Kirk社製ロックを使用したシステムでは、MBBのロック内のキーを、ロックが開く方向に回します。
    キーが解放されます。
  13. Kirk社製ロックを使用したシステムでは、ソレノイドキー解除ユニットにキーを挿入し、回してキーを捕捉します。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.