990-5452M-025

Uruchomienie systemu równoległego z trybu pracy z obejściem serwisowym

Użyj tej procedury, aby uruchomić układ równoległy z trybu pracy z obejściem serwisowym z obciążeniem zasilanym przez MBB z otwartymi pozostałymi wyłącznikami.

UWAGA: Wyłącznik można obsługiwać tylko wtedy, gdy powiązany z wyłącznikiem wskaźnik LED jest zielony.
  1. Zamknij wyłącznik wejścia układu UIB.
    Interfejs wyświetlacza zostanie włączony po ok. 30 sekundach.
  2. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz Kontrola > Asystent rozruchu. Zaznacz opcję Dokonaj rozruchu w obejściu serwisowym i postępuj wg kroków na ekranie.
    UWAGA: Poniżej przedstawiono ogólną procedurę rozruchu. Zawsze postępuj wg kroków Asystenta rozruchu, które są przypisane do Twojego systemu.
  3. Zamknij wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego (SSIB).
  4. Zamknij przełącznik zabezpieczenia przed prądem zwrotnym (BF2), jeśli jest obecny i otwarty.
  5. Zamknij wyłącznik baterii w określonym rozwiązaniu bateryjnym.
  6. Rozpocznij przejście na bypass statyczny, naciskając przycisk Przenieś obciążenie do bypassu statycznego na interfejsie wyświetlacza.

    W systemach z kluczem kirk klucz jest zwalniany z zaworu elektromagnetycznego zwalniacza klucza.

    Jeśli system UPS nie przechodzi w tryb obejścia statycznego, przejdź do Status > Aktywne alarmy, aby sprawdzić, czy nie istnieją aktywne alarmy, które uniemożliwiają systemowi UPS przejście w tryb obejścia statycznego.

  7. Zamknij wyłącznik wyjścia układu (UOB).
  8. Powtórz kroki od 1 do 7 dla pozostałych jednostek UPS w systemie równoległym przed podjęciem dalszych działań.
  9. W systemach z kluczami kirk wprowadź klucz z elektromagnetycznego zwalniacza klucza do zamka wyłącznika izolacji systemu (SIB) i obróć, aby otworzyć zamek.
  10. Zamknij wyłącznik izolacji systemu (SIB).
  11. Otwórz wyłącznik obejścia serwisowego (MBB).
    System automatycznie przejdzie do normalnego trybu pracy.
  12. W systemach z kluczami kirk obróć klucz w zamku wyłącznika obejścia serwisowego (MBB), aby otworzyć zamek.
    Klucz jest zwolniony.
  13. W systemach z kluczami kirk wprowadź klucz do elektromagnetycznego zwalniacza klucza i obróć go, aby unieruchomić klucz.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.