990-5452N-006

Arrancar un sistema en paralelo desde el funcionamiento en derivación de mantenimiento

Utilice este procedimiento para arrancar un sistema en paralelo desde el funcionamiento en derivación de mantenimiento con la carga suministrada a través del MBB y con el resto de los dispositivos de desconexión abiertos.

NOTA: Un dispositivo de desconexión solo debe accionarse cuando el indicador LED del dispositivo de desconexión asociado esté en verde.
  1. Cierre el UIB.
    Pasados unos 30 segundos, se encenderá la interfaz en pantalla.
  2. En la pantalla de inicio, seleccione Control > Asistente de arranque. Seleccione Arrancar desde deriv. manten. y siga los pasos que aparezcan en pantalla.
    NOTA: El siguiente es un procedimiento de arranque genérico. Siga siempre los pasos del Asistente de arranque, que son específicos para su sistema.
  3. Cierre el SSIB.
  4. Cierre el interruptor de protección de retroalimentación (BF2) (si está presente), en caso de estar abierto.
  5. Cierre los dispositivos de desconexión de batería de su solución específica de baterías.
  6. Pulse el botón Transferir carga a deriv. estát. en la interfaz en pantalla para iniciar la transferencia a derivación estática.

    En los sistemas con llaves Kirk, se libera la llave en la unidad de liberación de llave de solenoide.

    Si el sistema SAI no se transfiere a la derivación estática, acceda a Estado > Alarmas activas para ver si hay alguna alarma activa que esté impidiendo que el sistema SAI se transfiera a derivación estática.

  7. Cierre el UOB.
  8. Repita los pasos 1 a 7 para las unidades SAI restantes del sistema en paralelo antes de continuar.
  9. En los sistemas con llaves Kirk, inserte la unidad de liberación de llave de solenoide en la cerradura del SIB y gírela para desbloquearlo.
  10. Cierre el SIB.
  11. Abra el MBB.
    El sistema pasará automáticamente al funcionamiento normal.
  12. En los sistemas con llaves Kirk, gire la llave situada en la cerradura del MBB para abrirlo.
    Se liberará la llave.
  13. En los sistemas con llaves Kirk, inserte la llave en la unidad de liberación de llave de solenoide y gírela para bloquearla.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?