990-5452L-012

Arrêter le système parallèle du mode normal au mode bypass de maintenance

Cette procédure permet d'arrêter un système parallèle en le basculant vers le mode bypass de maintenance. La charge est alors alimentée via le disjoncteur bypass de maintenance (MBB).

NOTE: Actionnez un disjoncteur uniquement si sa LED est verte.
  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Contrôle > Assistant d'arrêt. Sélectionnez Arrêter vers le bypass de maintenance et suivez les étapes qui s'affichent à l'écran.
    NOTE: La procédure suivante est une procédure d'arrêt générique. Suivez toujours les étapes de l'Assistant d'arrêt qui sont spécifiques à votre système.
  2. Lancez la bascule vers le bypass statique en appuyant sur le bouton Transférer la charge vers le bypass statique de l'écran.

    Dans les systèmes à clés Kirk®, la clé est transmise à l'armoire de bypass système par la serrure solénoïde.

    Si le système d'ASI ne bascule pas vers le bypass statique requis, accédez à État > Alarmes actives pour voir si des alarmes actives empêchent le système d'ASI de basculer au bypass statique.

  3. Fermez le disjoncteur bypass de maintenance (MBB).
    Dans les systèmes à clés Kirk®, la clé est retenue dans la serrure.
  4. Ouvrez le disjoncteur d'isolation du système (SIB).
  5. Dans les systèmes à clés Kirk®, tournez la clé dans la serrure sur le disjoncteur d'isolation du système (SIB) pour déverrouiller.
    La clé est libérée.
  6. Dans les systèmes à clés Kirk®, insérez la clé dans la serrure solénoïde et tournez pour capturer la clé.
  7. Effectuez les étapes suivantes pour chaque ASI du système parallèle :
    1. Ouvrez le disjoncteur de sortie de l'ASI (UOB).
    2. Ouvrez le disjoncteur d'entrée du commutateur de bypass statique (SSIB).
    3. Lancez la bascule vers le bypass statique forcé en appuyant sur le bouton d'arrêt de l'onduleur en face avant du système d'ASI.
    4. Ouvrez les disjoncteurs batterie dans votre solution de batteries spécifique.
    5. Ouvrez le disjoncteur d'entrée de l'unité (UIB).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?