Wyłączanie systemu równoległego z normalnego trybu pracy do pracy z obejściem serwisowym
Użyj tej procedury, aby przełączyć system równoległy na tryb pracy z obejściem serwisowym z obciążeniem zasilanym przez MBB.
- Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz Wyłącz kończąc w obejściu serwisowym i postępuj wg kroków na ekranie. . Zaznacz
- Rozpocznij przejście na bypass statyczny, dotykając
przycisk Przenieś napięcie do bypassu statycznego na interfejsie wyświetlacza.
W systemach z kluczem kirk klucz jest zwalniany z zaworu elektromagnetycznego zwalniacza klucza w szafie z systemem obejściowym.
Jeśli system UPS nie przechodzi w tryb obejścia statycznego, przejdź do
, aby sprawdzić, czy nie istnieją aktywne alarmy, które uniemożliwiają systemowi UPS przejście w tryb obejścia statycznego. - Zamknij wyłącznik obejścia serwisowego
(MBB).W systemach z kluczami kirk klucz zostaje zatrzymany w zamku.
- Zamknij wyłącznik izolacji systemu (SIB).
- W systemach z kluczami kirk, obróć klucz w zamku
wyłącznika izolacji systemu (SIB), aby otworzyć
zamek.Klucz jest zwolniony.
- W systemach z kluczami kirk wprowadź klucz do elektromagnetycznego zwalniacza klucza i obróć go, aby unieruchomić klucz.
- Wykonaj następujące kroki dla każdej
jednostki UPS w systemie równoległym:
- Otwórz wyłącznik wyjścia układu (UOB).
- Otwórz wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego (SSIB).
- Rozpocznij przechodzenie do wymuszonego bypassu statycznego, naciskając przycisk Wyłączenie falownika z przodu systemu UPS.
- Otwórz wyłącznik baterii w określonym rozwiązaniu bateryjnym.
- Otwórz wyłącznik wejściowy jednostki (UIB).