关闭并机系统并从正常运行模式切换为维修旁路运行模式
使用此步骤关闭并机系统,并切换为由 MBB 供电负载的维修旁路运行模式。
注: 仅在该断路器的 LED
为绿色时再操作断路器。
- 在显示屏的主屏幕上,选择在维修旁路中关闭,并按照屏幕上的步骤进行操作。 。选择
- 点击显示屏界面上的将负载转换至静态旁路按钮以启动静态旁路。
在带有 Kirk-Key 的系统中,钥匙由系统旁路机柜中的电磁钥匙设备松开。
如果 UPS 系统未转换至请求静态旁路,请转至
以查看是否有处于活动状态的警报阻止了 UPS 系统转换至静态旁路。 - 闭合维修旁路断路器
MBB。在带有 Kirk-Key 的系统中,钥匙保持在锁定位置。
- 断开系统隔离断路器 SIB。
- 在带有 Kirk-Key 的系统中,将系统隔离断路器
SIB 上锁的钥匙转至解锁位置。钥匙随即松开。
- 在带有 Kirk-Key 的系统中,将钥匙插入电磁钥匙设备并转动钥匙。
- 在并机系统中为每台
UPS 设备执行以下步骤:
- 断开设备输出断路器 UOB。
- 断开静态开关输入断路器 SSIB。
- 点击 UPS 系统正面的逆变器停止按钮以转换至强制静态旁路。
- 断开相应电池解决方案中的电池断路器。
- 断开设备输入断路器 UIB。