EIO0000005606.01

Procedimiento de instalación

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
  • Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica antes de instalar o retirar el mismo.
  • Asegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuándo y dónde se indique.
  • Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
  • Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. Este producto está diseñado para utilizar 24 Vcc. Siempre debe comprobar si el dispositivo recibe alimentación CC antes de aplicarle corriente.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑOS PERSONALES
  • Mantenga este producto en su lugar después de quitar los tornillos.
  • Use las dos manos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
AVISO
DAÑOS MATERIALES
Mantenga este producto estabilizado en el corte del panel cuando instale o retire los tornillos de sujeción.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
AVISO
CARCASA CON ROTURA
No supere el par de apriete especificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. Basándose en el Dimensiones del corte del panel, abra un orificio de montaje en el panel y fije el producto al panel desde la parte frontal.
  2. Confirme que el seguro anticaída en la parte superior del producto esté sujeto al panel.
    1. Seguro anticaída

    2. Panel

  3. Inserte las piezas de sujeción en los orificios del soporte en las partes superior, inferior, izquierda y derecha, y use una destornillador para ajustar los tornillos poco a poco, alternando entre los tornillos en posición diagonal.
    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,5 N•m (4,4 lb-in).
    1. Panel

    El número de sujetadores de instalación para cada modelo es el siguiente.

    12 pulgadas ancho Superior - 2, Inferior - 2
    15 pulgadas, 15 pulgadas ancho, 19 pulgadas ancho Superior - 2, Inferior - 2, Izquierda - 2, Derecha - 2

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.