EIO0000005606.01

Números de referencia

Lista de números de referencia

Serie

Tamaño del display

Número de referencia

Harmony PSA6

12 pulgadas ancho

HMIPSA6AED18W11

15 pulgadas

HMIPSA6A7D18W11

15 pulgadas ancho

HMIPSA6AFD18W11
HMIPSA65FD18W11
HMIPSA65FD2AW11

19 pulgadas ancho

HMIPSA65GD18W11
HMIPSA65GD2AW11

NOTA: Todos los número de referencia pueden ser seguidos por cualquier letra o número.

Configuración del número de referencia

A continuación se describe la configuración de los números de modelo.

Dígito Categoría Número Descripción
1-7 (Prefijo) HMIPSA6  
8 CPU A Atom
5 Core i5
9 Tamaño 7 15 pulgadas
E 12 pulgadas ancho
F 15 pulgadas ancho
G 19 pulgadas ancho
10 Power D 24 Vcc
11 Almacenamiento principal 1 M.2 SATA SSD 128 GB
2 M.2 NVMe SSD 256 GB
12 Memoria 8 DIMM 8 GB
A DIMM 16 GB
13-15 Sistema operativo W11 Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit)
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.