EIO0000005606.01

Precauciones de la fuente de alimentación

PELIGRO
CORTOCIRCUITO, INCENDIO O FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO
  • Instale y sujete este producto en un panel de instalación o armario antes de conectar la fuente de alimentación y las líneas de comunicación.
  • Sujete con firmeza los cables de alimentación al panel de instalación o al armario.
  • Evite aplicar una fuerza excesiva en el cable de alimentación.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  • El cable de alimentación de este producto no debe agruparse ni mantenerse cerca de las líneas del circuito principal (alta tensión, alta corriente), las líneas de alimentación o las líneas de entrada/salida (como los cables de comunicación), y sus diversos sistemas deben mantenerse separados. Si las líneas eléctricas no se pueden cablear a través de un sistema separado, use cables blindados para las líneas de entrada/salida.

  • Se recomienda una fuente de alimentación de CC independiente para este producto. (La fuente de alimentación de CC debe estar situada cerca del producto, con un cableado de par trenzado lo más corto posible.)

  • Para aumentar la resistencia al ruido, conecte un núcleo de ferrita al cable de alimentación.

Conexiones de la fuente de alimentación

  • Si la variación de tensión sale de los límites prestablecidos, conecte una fuente de alimentación regulada.

    1. Fuente de alimentación regulada

    2. Cable de par trenzado

    3. Este producto

  • Los terminales Vin- y SG (tierra de señal) / FG (tierra funcional) están conectados internamente en este producto. Si la salida de 0 Vcc de la fuente de alimentación de CC está conectada a tierra, se puede formar un bucle de tierra, lo que provocaría que la corriente de retorno de la fuente de alimentación fluya a través de la ruta FG. Se recomienda diseñar el sistema de manera que no se creen bucles de tierra; por ejemplo, asegurando que la salida de la fuente de alimentación de CC no esté conectada a tierra.

    1. Fuente de alimentación de CC

    2. Este producto

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.