EIO0000005606.01

Precauciones para la instalación en un producto de uso final

Este producto está diseñado para su uso en superficies planas de carcasas IP66, UL 50/50E o Tipo 4X (sólo para uso en interiores).

Tenga en cuenta la siguiente información cuando instale este equipo en un producto de uso final:

  • La parte posterior de este producto no es una carcasa aprobada. Cuando instale este equipo en un producto de uso final, asegúrese de usar una carcasa que cumple las normas como carcasa general del producto de uso final.

  • Instale este producto en una carcasa con rigidez mecánica.

  • Este producto es un dispositivo de tipo abierto y no está diseñado para usar en exteriores. La certificación UL obtenida es solamente para uso en interiores.

  • Instale y use este producto con el panel frontal dando hacia afuera.

NOTA: IP66 no forma parte de la certificación UL.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.