EIO0000005606.01

RS-232C (COM1)

Conector de enchufe D-Sub de 9 pines

Parte lateral del producto:

N.º del pin

RS-232C

Nombre de la señal

Dirección

Descripción

1

CD

Entrada

Detección de portadora

2

RD(RXD)

Entrada

Recibir datos

3

SD(TXD)

Salida

Enviar datos

4

ER(DTR)

Salida

Terminal de datos preparado

5

SG

-

Toma de tierra de señalización (no aislada)

6

DR(DSR)

Entrada

Conjunto de datos listo

7

RS(RTS)

Salida

Petición de envío

8

CS(CTS)

Entrada

Envío posible

9

CI (RI)

Entrada

Pantalla de estado llamada

Carcasa

FG

-

Toma a tierra del bastidor (común con SG)

El tornillo sin fin recomendado es #4-40 (UNC).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.