EIO0000005606.01

Configuración del puerto RS-422/485

Cuando cambie entre RS-422 y RS-485, siga el procedimiento a continuación.
  1. Muestre la pantalla de BIOS. Consulte la Harmony PSA6 Windows System Setting User Guide.
  2. Seleccione Advanced > NCT5525D Super IO Configuration > Serial Port 2 Configuration.
  3. Seleccione COM port 2 Mode.
  4. Seleccione RS-422 o RS-485.
  5. Presione la tecla [F4].
  6. Seleccione Yes en el cuadro de diálogo Save & Exit Setup.
  7. El producto se reinicia.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.