EIO0000005606.01

Sustitución de la batería

Este producto utiliza una batería principal para la copia de seguridad de los datos del reloj interno. Si la batería está agotada, se perderán los datos del reloj. Utilice únicamente la batería de metal de litio CR-2032 para el reemplazo (se recomienda la CR-2032 de Maxell).

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Siga paso a paso los procedimientos para sustituir la batería de manera correcta y segura.
  • Apague este producto antes de sustituir la batería.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
PELIGRO
PELIGRO DE EXPLOSIÓN, INCENDIO O QUÍMICO
  • Use solamente la batería de reemplazo idéntica para este producto.
  • No provoque cortocircuitos.
  • Recicle o deseche correctamente las baterías usadas.
  • No las recargue, desmonte o caliente a más de 80 °C (176 °F).
  • Utilice las manos o herramientas aisladas para extraer o sustituir la batería.
  • Mantenga la polaridad adecuada cuando inserte y conecte una batería nueva.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
PÉRDIDA DE DATOS
  • Sustituya la batería regularmente cada cinco años después de comprar este producto.
  • Inserte la batería antes de volver a conectar la fuente de alimentación.
  • Permita que sólo el personal cualificado cambie la batería.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
NOTA: Después de conectar la alimentación eléctrica, configure el reloj de nuevo.
  1. Desconecte la alimentación eléctrica de este producto.
  2. Toque la carcasa o la conexión a tierra para descargar la energía electroestática de su cuerpo.
  3. Coloque el producto boca abajo sobre una superficie limpia, plana y nivelada.
  4. Retire la tapa de la escotilla de mantenimiento consultando Abrir la escotilla de mantenimiento.
  5. Hay un espacio de separación en el soporte de la batería.
    1. Espacio de separación

  6. Inserte la punta de un destornillador plano de cabeza delgada en el espacio y saque la batería.
    NOTA: Se recomienda utilizar un destornillador de cabeza plana de 2,00 mm o menos.
  7. Inserte una nueva batería en el soporte de la batería de manera que la marca "+" en la batería quede en la parte superior.
  8. Coloque la tapa de la escotilla y apriete el tornillo.
    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,2 N•m (1,8 lb-in).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.