EIO0000005606.01

Preparación del cable de alimentación de CC

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
  • Desconecte la alimentación antes de cablear los terminales de alimentación de este producto.
  • Asegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuándo y dónde se indique.
  • Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
  • Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. Este producto está diseñado para utilizar 24 Vcc. Siempre debe comprobar si el dispositivo recibe alimentación CC antes de aplicarle corriente.
  • Puesto que este producto no está equipado con un interruptor de alimentación, asegúrese de conectar uno a la fuente de alimentación.
  • Asegúrese de conectar el terminal FG de este producto a tierra.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA:
  • Los terminales SG (toma de tierra de señalización) y FG (toma a tierra del bastidor) se conectan dentro de este producto.

  • Cuando conecte el terminal FG, asegúrese de que el cable esté conectado a tierra. Si no conecta este producto a tierra, puede provocar un exceso de interferencia electromagnética (EMI).

  • Asegúrese de que el cable de tierra sea del mismo calibre que los cables de alimentación o mayor.

  • No utilice alambres de aluminio en el cable de alimentación.

  • Si los extremos de los alambres individuales no están trenzados correctamente, pueden producir un cortocircuito. Cuando introduzca un cable en el conector, mantenga pulsado el botón de apertura e introduzca el cable mientras el muelle interno está presionado. Como alternativa, puede engarzar e insertar un terminal de clavija o un terminal de casquillo.

  • El tipo de conductor es un cable sólido o trenzado.

  • Utilice alambre de cobre clasificado para 75 °C (167 °F) o superior.

  • Use el circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) y un circuito LIM (Limited Energy) para la entrada de CC.

Cable de alimentación de CC

Sección recomendada

0,75...3,5 mm2 (18...12 AWG)*1

Tipo de conductor

Cable rígido o trenzado*2

Longitud del conductor

*1 Se recomienda el uso de cables gruesos para minimizar las caídas de voltaje en el cableado.

*2 Cuando use hilos trenzados, compruebe la corriente eléctrica admitida por el hilo.

Cable de puesta a tierra de CC

Sección recomendada

2 mm2 o más (14 AWG o superior)

Tamaño del terminal de anillo*1

  1. Φ4,3 mm (0,17 in) o más

  2. 7,2 mm (0,28 in) o menos

*1 Para prevenir un cortocircuito provocado por tornillos flojos, utilice un terminal a presión con una manga aisladora.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.