EIO0000005606.01

Instalación de M.2 SSD (SSD2)

En la ranura M.2 SSD (SSD2), puede insertar una tarjeta M.2 SSD como almacenamiento secundario.

NOTA:
  • La ranura SSD2 es compatible con M.2. SSD tipo 2280, 2252 y 2242. El identificador de clave es Key B.

  • Aunque la ranura para la tarjeta SIM en la ranura SSD2 es visible, no está disponible.

  1. Retire la tapa de la escotilla de mantenimiento consultando Abrir la escotilla de mantenimiento.
  2. Retire el tornillo en SSD2.
    NOTA: Se recomienda utilizar un destornillador Phillips #1.
  3. Inserte una tarjeta M.2 SSD en el conector de manera diagonal, luego presione desde arriba.
  4. A continuación se muestra la posición de los tornillos para cada tipo de tarjeta M.2 SSD.

    A. Para el tipo 2280

    B. Para el tipo 2252

    C. Para el tipo 2242

  5. Al insertar la tarjeta M.2 SSD tipo 2280, apriete el tornillo retirado en el paso 2 en la posición indicada por A.

    Al insertar el tipo 2242 o 2252, retire el espaciador ubicado en la posición indicada por A con una llave de caja de 5 mm.

    D. Espaciador

    Al insertar el tipo 2252, coloque el espaciador con una llave de caja de 5 mm en la posición indicada por B y apriete el tornillo retirado en el paso 2 sobre él.

    Al insertar el tipo 2242, coloque el espaciador con una llave de caja de 5 mm en la posición indicada por C y apriete el tornillo retirado en el paso 2 sobre él.

    NOTA:
    • El par de apriete necesario para el espaciador es de 0,35 N•m (3,1 lb-in).

    • El par de apriete necesario para el tornillo es de 0,2 N•m (1,8 lb-in).

  6. Coloque la tapa de la escotilla y apriete el tornillo.
    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,2 N•m (1,8 lb-in).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.