EIO0000005606.01

Configuración del resistor de terminación

La configuración de la resistencia de terminación es necesaria cuando se utiliza RS-422/485. A continuación, se describe cómo configurar la resistencia de terminación.
  1. Muestre la pantalla de BIOS. Consulte la Harmony PSA6 Windows System Setting User Guide.
  2. Seleccione Advanced > NCT5525D Super IO Configuration > Serial Port 2 Configuration.
  3. En Termination resistors, seleccione Enabled.
  4. Presione la tecla [F4].
  5. Seleccione Yes en el cuadro de diálogo Save & Exit Setup.
  6. El producto se reinicia.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.