EIO0000005606.01

Dimensiones del corte del panel

Corte una abertura de montaje en el panel según las dimensiones de corte del mismo.

  1. Anchura

  2. Altura

  3. Grosor del panel

La tolerancia dimensional para la anchura y la altura del orificio de montaje es +1/-0 mm (+0,04/-0 in). Todas las esquinas tienen un radio de R3 mm (R0,12 in) o inferior.

Nombre del modelo
A B C

12 pulgadas ancho

295 mm (11,61 in)

217 mm (8,54 in)

1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

15 pulgadas

349,5 mm (13,76 in)

281,5 mm (11,08 in)

1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

15 pulgadas ancho

394 mm (15,51 in)

250 mm (9,84 in)

1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

19 pulgadas ancho

449,5 mm (17,7 in)

279,5 mm (11,0 in)

1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.