EIO0000005606.01

Instalación de la tarjeta M.2-E

En la ranura M.2-E (M.2-E), puede insertar una tarjeta M.2 Key E para una conexión WiFi/Bluetooth.

NOTA: La ranura M.2-E es compatible con M.2 Key E Tipo 2230.
  1. Retire la tapa de la escotilla de mantenimiento consultando Abrir la escotilla de mantenimiento.
  2. Retire el tornillo en M.2-E.
    NOTA: Se recomienda utilizar un destornillador Phillips #1.
  3. Inserte una tarjeta M.2 Key E en el conector de manera diagonal, luego presione desde arriba.
  4. Apriete el tornillo retirado en el paso 2.
    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,2 N•m (1,8 lb-in).
  5. Coloque la tapa de la escotilla y apriete el tornillo.
    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,2 N•m (1,8 lb-in).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.