EIO0000005606.01

Especificaciones del display

15 pulgadas

  15 pulgadas
Tipo de display Pantalla LCD de color TFT
Tamaño del display 15"
Resolución 1024 x 768 píxeles (XGA)
Área de visualización efectiva (Ancho x Alto) 304,1 x 228,1 mm (11,97 x 8,98 in)
Colores del display 16 millones de colores
Retroiluminación LED blanco (No puede ser sustituida por el usuario. Comuníquese con el servicio de atención al cliente.)
Vida útil de la retroiluminación 70000 horas o más (funcionamiento continuo a 25 °C [77 °F] antes de que el brillo de la retroiluminación disminuye a 50%)
Control de brillo 0 ...100 (Se ajusta con el panel táctil o con el software)

12 pulgadas Ancho,15 pulgadas Ancho, 19 pulgadas Ancho

  12 pulgadas ancho 15 pulgadas ancho 19 pulgadas ancho
Tipo de display Pantalla LCD de color TFT
Tamaño del display 12,1" 15,6" 18,5"
Resolución 1280 x 800 píxeles (WXGA) 1920 x 1080 píxeles (FHD)
Área de visualización efectiva (Ancho x Alto) 261,12 x 163,2 mm (10,28 x 6,43 in) 344,16 x 193,59 mm (13,55 x 7,62 in) 408,96 x 230,04 mm (16,1 x 9,06 in)
Colores del display 16 millones de colores
Retroiluminación LED blanco (No puede ser sustituida por el usuario. Comuníquese con el servicio de atención al cliente.)
Vida útil de la retroiluminación 30000 horas o más (funcionamiento continuo a 25 °C [77 °F] antes de que el brillo de la retroiluminación disminuye a 50%) 50000 horas o más (funcionamiento continuo a 25 °C [77 °F] antes de que el brillo de la retroiluminación disminuye a 50%)
Control de brillo 0 ...100 (Se ajusta con el panel táctil o con el software)
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.