EIO0000005606.01

Contenido del paquete

Compruebe que todos los artículos indicados aquí estén incluidos en el paquete.

Si encuentra algo dañado o faltante, comuníquese con el servicio de atención al cliente de inmediato.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO
No utilice productos o accesorios dañados.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  1. Modelo HMIPSA6 x 1

  2. Piezas de sujeción*1 (para instalar en in panel):

    4 piezas (para modelos de 12 pulgadas ancho)

    8 piezas (para 15 pulgadas, 15 pulgadas ancho y 19 pulgadas ancho)

  3. Conector de alimentación de CC x 1

  4. Conector para extender el botón de encendido x 1, consulte Identificación de piezas.

*1 No hay ninguna pieza de sujeción preparada como accesorio de mantenimiento. No pierda las piezas de sujeción incluidas en su paquete.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.