EIO0000005606.01

Abrir la escotilla de mantenimiento

  1. Desconecte la alimentación eléctrica de este producto.
  2. Toque la carcasa o la conexión a tierra (no la fuente de alimentación) para descargar la energía electrostática de su cuerpo.
  3. Coloque el producto boca abajo sobre una superficie limpia, plana y nivelada.
  4. Retire 2 tornillos de la escotilla de mantenimiento.
    NOTA: Se recomienda utilizar un destornillador Phillips #1.
  5. Quite la cubierta.
  6. Después de instalar el M.2 SSD o la tarjeta M.2, coloque la tapa y apriete el tornillo.
    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,2 N•m (1,8 lb-in).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.