EIO0000005606.01

Quitar la abrazadera del cable USB

  1. Cuando los cables USB con las abrazaderas estén conectados tanto al puerto superior como al inferior, retire el cable con la abrazadera del puerto superior.
  2. Afloje el sujetacables de la abrazadera de USB en el puerto inferior.
  3. Retire el cable.
  4. Quite la abrazadera de USB.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.