EIO0000005606.01

Sello de seguridad

Este producto lleva incorporado un sello de seguridad que ayuda a detectar reparaciones o modificaciones no autorizadas del producto. Una vez que el sello de seguridad se retire o se rompa, no podrá volver a aplicarse, lo que incrementa el riesgo de seguridad del producto.

ADVERTENCIA
RIESGO POTENCIAL PARA LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
  • No retire ni rompa el sello de seguridad del producto.
  • No utilice productos con sellos de seguridad retirados o rotos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
NOTA: Cuando la tapa de la escotilla de mantenimiento esté abierta para instalar o sustituir la unidad M.2 SSD, la tarjeta M.2 o la batería, se recomienda tomar precauciones para evitar reparaciones no autorizadas o manipulaciones a través de la escotilla de mantenimiento. Esto ayudará a garantizar que personas malintencionadas no puedan acceder al interior después de que se haya completado el trabajo. Tenga en cuenta que la tapa de la escotilla de mantenimiento no debe abrirse innecesariamente.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.